Veelgestelde vragen over cilinderonderhoud: Wat u moet weten

Swagelok blog
Veelgestelde vragen over cilinderonderhoud: Wat u moet weten
6:16

FAQ: Wat u moet weten over het onderhoud van monstercilinders

In elke industriële omgeving waar monstername deel uitmaakt van de reguliere werkzaamheden, is het noodzakelijk om uw monstercilinders in veilige staat te houden. Beschadigde of slecht functionerende cilinders kunnen een veiligheidsprobleem vormen voor de medewerkers, de nauwkeurigheid en integriteit van uw bemonsteringsprocedures in gevaar brengen. Daarom is regelmatig, proactief onderhoud van monstercilinders een must voor elke activiteit waarbij monstername centraal staat.

Meer informatie over monstername systemen

sampling-cylinders

Als u zich ooit heeft afgevraagd of u zich zorgen moet maken over een deukje in uw cilinderbehuizing, of als u niet helemaal begrijpt hoe u schade aan een quick connect kunt identificeren, dan bent u niet de enige. We hebben antwoorden verzameld op een aantal van de meest voorkomende vragen over het onderhoud van stalen systeemcilinders. Lees verder voor de antwoorden:

V: Heb ik echt een onderhoudsprogramma voor monstercilinders nodig?

A: Monstercilinders worden veel gebruikt in procesinstallaties en krijgen veel te verduren tijdens transport van het monsterpunt naar het laboratorium. Ze worden gehanteerd door verschillende medewerkers in de fabriek, waaronder technici, operationeel personeel en laboratoriumpersoneel. Cilinders kunnen meerdere keren per dag worden aan- en losgekoppeld van een monsterpunt en worden vaak opgeslagen in laadbakken. Door dit alles kan uw cilinder na verloop van tijd ernstig beschadigd raken en dus een veiligheidsrisico vormen in uw bedrijf.

Op zijn minst moeten alle monstercilinders een jaarlijkse inspectie en druktest ondergaan. Afhankelijk van de locatie moeten cilinders ook regelmatig opnieuw worden gecertificeerd door een lokale overheidsinstantie. Of u nu wel of niet verplicht bent om monstercilinderonderhoud uit te voeren, het is nog steeds een waardevolle investering van tijd en middelen om uw personeel en bedrijfsomgeving te beschermen.

V: Hoe weet ik of mijn cilinder onderhoud nodig heeft?

A: Er zijn een paar belangrijke aanwijzingen dat uw cilinders vóór de jaarlijkse inspectie of hercertificering onderhoud nodig hebben.

Afsluiters en quick connects zijn enkele van de meest beschadigde onderdelen van een monstercilinder. Schade kan ontstaan door veelvuldig en herhaald gebruik, door onjuiste opslag of als de cilinders niet goed zijn aangesloten en losgekoppeld van het monsternamepunt. U kunt bijvoorbeeld zien of uw quick connects goed werken door de stem te inspecteren. Een verbogen stem geeft aan dat uw quick connect mogelijk niet naar behoren functioneert.

Het goede nieuws is dat deze afzonderlijke onderdelen vaak kunnen worden vervangen in plaats van de hele cilinder. Deze optie biedt een voordeligere manier om een goede werking van de cilinder en de veiligheid van de installatie te garanderen. Het vervangen van een quick connect kost ongeveer 1/10 van de prijs van een nieuwe cilinder.

V: Hoe weet ik of mijn cilinder aan vervanging toe is?

A: Enkele tekenen dat het tijd is om uw cilinder te vervangen zijn duidelijke, visuele schade aan het cilinderhuis. Deze visuele indicatoren zijn bijvoorbeeld deuken, diepe krassen of groeven, of als de cilinder vervormd is door overdruk. U kunt ook corrosieschade aan de cilinder zien, wat meestal een indicatie is dat de interne coating van de cilinder is aangetast. In elk van deze gevallen kan aanzienlijke fysieke schade aan het cilinderlichaam een veiligheidsrisico vormen in uw fabriek.

cylinder-damage

V: Wat moet ik doen als ik schade aan mijn cilinder constateer?

A: Een zichtbaar beschadigde cilinder moet onmiddellijk uit bedrijf worden genomen, waarna het kan worden gerepareerd of vervangen.

Een cilinder op korte termijn uit bedrijf nemen is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Als u niet voorbereid bent met een vervangende cilinder of onderdelen, kan dit leiden tot een aanzienlijke - maar noodzakelijke - onderbreking van uw werkzaamheden en de algehele efficiëntie van uw fabriek. Het bewaren van reservecilinders kan in deze gevallen helpen. Een proactief onderhoudsplan voor uw monstercilinders kan u ook helpen om stilstand te voorkomen en de veiligheid van de fabriek te handhaven.

V: Wat komt er kijken bij een onderhoudsprogramma voor monstercilinders?

long-sampling-cylinderA: De basisprincipes van een proactief onderhoudsplan zijn geplande, periodieke inspecties van uw cilinders. Door een regelmatig schema aan te houden, kunt u vooruit plannen wanneer groepen cilinders uit bedrijf worden genomen en kunt u klaar staan met vervangingen. Ondertussen is het inspecteren van de uit bedrijf genomen cilinders een goede manier om mogelijke schade aan het licht te brengen voordat het de kans krijgt om een groter probleem te worden, of het nu gaat om een operationele onderbreking of een veiligheidsrisico.

V: Wat moet ik doen als ik niet de tijd of de middelen heb om steekproefsgewijs cilinderonderhoud uit te voeren?

A: Uw cilinderleverancier kan u mogelijk helpen. Als onderdeel van onze ondersteunende diensten voor monsternamesystemen biedt ons team bijvoorbeeld cilinderinspecties aan onze monsternemingsklanten. Eerst inspecteren we uw cilinders en alle bijbehorende assemblages en onderdelen visueel. Dit proces helpt te bepalen of de cilinder vervormd is en nog steeds binnen de tolerantie valt om veilig onder druk te werken. Vervolgens beoordelen we de toestand van schroefdraad, naaldkleppen, breekplaatkleppen en fittingen. Na de inspectie leveren we een gedetailleerd rapport met afbeeldingen en aanbevelingen voor reparatie of vervanging. Door gebruik te maken van een dergelijk programma kunt u uw aandacht richten op belangrijke operationele prioriteiten en tegelijkertijd uw inzet voor de veiligheid van uw team vergroten.

Het is essentieel dat uw monstercilinders in goede en veilige staat verkeren. Als u meer wilt weten over hoe u uw monstercilinders goed kunt onderhouden, kunt u contact opnemen met één van onze engineers. U kunt dan samen bespreken hoe u het beste een onderhoudsprogramma voor monstercilinders kunt implementeren dat bij uw werkzaamheden past.

Meer informatie over monstername systemen
Tristian McCallion
Tristian McCallion

Custom solutions manager, Swagelok Edmonton

Onderwerpen: Bemonstering systeem