Inzicht in moderne gasdistributiesystemen: deel 2

Kennisbank
Slimme Ontwerptips voor Veilige en Efficiënte Gasdistributiesystemen
9:18

Dit tweede deel uit de serie van kennisbanksessies over moderne gasdistributiesystemen gaat dieper in op het belang van een goed ontwerp en belicht welke engineeringkeuzes nu echt het verschil maken. Daarbij kijken we niet alleen naar de technische aspecten, maar ook naar de praktische gevolgen voor veiligheid, efficiëntie en toekomstbestendigheid.

U leest hoe slimme keuzes in systeemopzet – van centrale ringleidingen tot decentrale cilinderopstellingen – bijdragen aan het minimaliseren van gasverlies, het verhogen van betrouwbaarheid en het beperken van operationele risico’s. Daarnaast komen belangrijke vraagstukken rondom schaalbaarheid, flexibiliteit en integratie met bestaande procesinstallaties aanbod.

Aan de hand van concrete voorbeelden en best practices krijgt u inzicht in hoe u met een doordacht ontwerp zowel kosten bespaart als de continuïteit van uw organisatie waarborgt. Tot slot worden vragen beantwoord over welke interfaces en componenten extra aandacht verdienen om storingen en inefficiëntie te voorkomen. Alles gericht op het goed blijven functioneren van uw gasdistributiesysteem – zowel vandaag als in de toekomst. 

Het systeemontwerp is de basis voor veilige, efficiënte en toekomstbestendige gasdistributie.

Slimme keuzes in systeemontwerp leggen de basis voor een veilige, efficiënte én toekomstbestendige gasdistributie. Van centrale leidingen tot decentrale cilinderopstellingen: elk ontwerp heeft zijn eigen uitdagingen en risico’s. Wilt u weten hoe u schaalbaarheid, flexibiliteit en betrouwbaarheid combineert in een systeem dat perfect past bij uw organisatie? Lees verder en krijg inzicht in de afwegingen die het verschil maken tussen routine en innovatie!

Hoe wordt gekozen tussen een centraal en een decentraal systeem?
Hoe het systeem wordt aangelegd, hangt af van wat er al aanwezig is en het gasverbruik. Veel gebouwen hebben een centrale ringleiding, maar of die voldoende zuiverheid en functionaliteit biedt, moet per situatie bekeken worden. Speciale gassen worden vaak lokaal geregeld omdat het duur is om overal druk te houden. Voor bulkgassen zoals stikstof is centrale distributie meestal het meest praktisch.

Wat zijn de risico’s van decentrale cilinderopstellingen?
Het gebruik van losse gascilinders of gasflessen kan leiden tot veiligheidsproblemen, zoals ongewenste verspreiding van gevaarlijke gassen in een gebouw. Daarom dient veiligheid altijd centraal gecoördineerd te worden, zelfs wanneer decentrale oplossingen noodzakelijk zijn.

Hoe beïnvloedt schaalbaarheid het ontwerp?
Schaalbaarheid speelt een grote rol bij het ontwerpen van systemen. De keuze tussen centrale en decentrale oplossingen wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder de benodigde hoeveelheid gas, de gewenste betrouwbaarheid van het systeem en de indeling van het gebouw. Decentrale systemen worden gekozen bij waardevolle of gevoelige gassen om verlies en kosten te beperken.

Hoe worden druktrappen en redundantie ontworpen?
Het doel is om ervoor te zorgen dat eindgebruikers hun werkzaamheden ononderbroken kunnen voortzetten. Dit kan vereisen dat drukreductie in verschillende fasen wordt toegepast, afhankelijk van de benodigde druk op werkplekniveau. In veel gevallen worden point‑of‑use panelen ingezet om de gewenste flexibiliteit en nauwkeurigheid te waarborgen.

Wanneer is automatische change over noodzakelijk?
Wanneer voortdurende beschikbaarheid vereist is, schakelt het systeem automatisch over zodat gebruikers niet hoeven te handelen als een bepaalde bron is uitgeput. Hoewel dit enigszins ten koste gaat van de efficiëntie, prevaleert de toename in betrouwbaarheid onder deze omstandigheden.

Hoe gaat men om met drukinstabiliteit?
Drukinstabiliteit wordt beperkt door behandelingen zo dicht mogelijk bij de eindgebruiker te positioneren. Op deze wijze worden de effecten van variaties binnen het netwerk geminimaliseerd. Een stabiel hoofddrukniveau en eventueel automatische omschakeling ondersteunen dit proces.

Hoe integreren gasdistributiesystemen met bestaande procesinstallaties?
Omdat processtromen qua zuiverheid en concentratie vaak moeilijk te voorspellen zijn, is dit meestal lastig. Vanwege veiligheid en betrouwbaarheid worden distributiestromen meestal gescheiden gehouden van procesgasstromen, en maakt men vaak gebruik van aparte bronnen.

Welke interfaces veroorzaken de meeste problemen?
Een belangrijk aandachtspunt is de overstap van de algemene toevoer naar het interne netwerk. Slechte verbindingen kunnen lekkages veroorzaken, wat te herkennen is aan bijvoorbeeld ijsvorming. Ook ontstaan er problemen en incidenten door ongelijkmatige aansluitingen bij de eindpunten.

Wat zijn lessen uit brownfield projecten?
Het is raadzaam om al vroeg in het proces aandacht te besteden aan standaardisatie en specificatie. Wanneer dit naar een later moment wordt verschoven, bestaat het risico dat eindgebruikers na oplevering nog wijzigingen moeten doorvoeren, hetgeen kan resulteren in aanvullende tijdsinvesteringen en kosten.

SPU1
Point of use paneel
Automatische change over
Automatische change over
“Een toekomstbestendig gasdistributiesysteem ontstaat wanneer eenvoud, veiligheid en slim ontwerp elkaar versterken.”
Swagelok-Icon-SVG

Swagelok Nederland

Sales Engineer

Doordacht ontwerp en engineering zijn de basis voor een veilig en toekomst bestendig gasdistributiesysteem.

Een solide gasdistributiesysteem begint bij doordachte ontwerpprincipes en weloverwogen engineeringkeuzes. Of het nu gaat om centrale of decentrale installaties, elk systeem vereist een afweging tussen veiligheid, betrouwbaarheid, schaalbaarheid en efficiëntie. In dit gedeelte gaat het over essentiële ontwerpprincipes die niet alleen bijdragen aan een veilige en duurzame infrastructuur, maar ook inspelen op toekomstige uitbreidingen en veranderende gebruikersbehoeften. U leest welke engineeringkeuzes het verschil maken, hoe standaardisatie en eenvoud zorgen voor een robuust systeem en waarop u moet letten om operationele problemen te voorkomen. Zo legt u met slimme ontwerpbeslissingen een stevige basis voor een toekomstbestendige gasvoorziening.

Wat zijn best practices voor veilige en toekomstbestendige gasdistributiesystemen?
Houd systemen zo simpel mogelijk. Complexiteit leidt tot fouten door eindgebruikers, hogere onderhoudskosten en meer kans op afwijkende werkwijzen. Standaardisatie en eenvoud zorgen voor duurzame, betrouwbare en onderhoudsvriendelijke systemen.

Welke ontwerpprincipes zijn universeel toepasbaar?
Veiligheid staat altijd centraal. Belangrijke keuzes zijn onder andere of een eindgebruiker zelf de druk moet kunnen regelen. Of is dat juist onveilig? Een andere keuze heeft te maken met of afsluiters handmatig bediend gaan worden of juist automatisch geactiveerd gaan worden. Deze keuzes bepalen het gebruiksgemak, de veiligheid, onderhoudsbehoefte en kostenstructuur van het systeem.

Waarin verschillen speciale gassen van standaard industriële gassen?
Technisch gezien nauwelijks. Standaardgassen worden soms te licht opgevat, terwijl ook daar hoge kosten en risico’s bestaan. Behandel standaard- en speciale gassen daarom gelijkwaardig, met dezelfde aandacht voor veiligheid, stabiliteit en kostenbeheersing.

Welke ontwerpfouten veroorzaken later operationele problemen?
Veel problemen ontstaan door praktische wijzigingen tijdens de bouw, zoals verlaagde plafonds waardoor afsluiters niet meer toegankelijk zijn. Ook ontbreekt vaak detailafstemming tussen ontwerp en uitvoering. Goede toegankelijkheid voor onderhoud moet vanaf het begin gegarandeerd worden.

Hoe bepaal je drukreductietrappen, change-over en point-of-use architectuur?
Dit verschilt per installatie en vereist berekeningen door een specialist. Afhankelijk van de gewenste prestaties, toekomstige uitbreidingen en gebruikersbehoeften wordt een standaardoplossing aangepast naar de specifieke situatie.

Wat zijn veelgemaakte fouten bij druktrappen?
Drukreductie is vaak ongelijkmatig opgebouwd, bijvoorbeeld van zeer hoge druk naar lage druk, gevolgd door nog een kleine reductie. Dat werkt onnauwkeurig en strijdt met de eigenschappen van reduceertoestellen. De oplossing is een gebalanceerde opbouw, afgestemd met leveranciers die de juiste reductieratio’s adviseren.

Wat gaat er vaak mis bij change-over systemen?
Om veilig te zitten kiezen veel gebruikers voor een te vroege omschakeling, waardoor er onnodig veel restgas in flessen achterblijft. Met de juiste instellingen en advies kunnen aanzienlijke kosten worden bespaard.

Hoe voorkom je instabiliteit en voortijdige slijtage?
Veel slijtage ontstaat door gebrek aan duidelijke werkprocedures en ondeskundige aanpassingen door gebruikers of facilitaire diensten. Door in de ontwerpfase al te bepalen wat onderhoud vraagt, waar je erbij kunt en wanneer dat moet gebeuren, blijft het systeem stabieler en gaat het langer mee.

 

Het derde deel van deze serie over moderne gasdistributiesystemen staat het belang van onderhoud bij een ouder wordend systeem centraal. Hierbij wordt toegelicht welke signalen relevant zijn om te monitoren. In de afsluiting van deel 3 wordt verder ingegaan op de keuzes die bijdragen aan het minimaliseren van lekkages binnen het distributienetwerk.

Lees deel 3 Swagelok Gasdistributiesystemen
gasdistributiesystemen
Onderwerpen: Gasdistributie Interview